已回答假定已回答

关于AD603谐波失真的问题

1016192756 在 2013-12-13 詢問的問題
最後回覆由adi_apple於2013-12-24提供

    原理图如下:

QQ拼音截图未命名1.png------------->>>>

QQ拼音截图未命名3.png

     测试条件:输入信号Vpp=50mV,原理图如下,AD603 使用第一种模式(带宽达90MHz)。

     频率从1MHz开始增高,输出信号大于1V,频率高于20MHz时,出现明显失真。失真图如下输出Vout=1Vpp,左图为输出波形,右图为频谱对比:

   鏈懡鍚峗20131213011651[1].jpg鏈懡鍚峗20131213011658[1].jpg

    20MHz输出Vout=2Vpp时,失真图如下,左图为输出波形,右图为频谱对比:

    鏈懡鍚峗20131213011706[1].jpg鏈懡鍚峗20131213011717[1].jpg

      从频谱上看,这种失真是由谐波导致的。可是从AD603数据手册中没看到任何关于谐波的任何说明。从测试看,如果频率高,那么只要输出电压足够低,频谱看起来还是很平坦的,输出波形也就没有失真。单级AD603测试,把输出阻抗加大到400欧姆时,波形会好一点,三次谐波四次谐波基本上被抑制,只有二次谐波没得到抑制。

     总而言之,失真问题没有得到解决。请问这种失真该如何解决,是什么原因导致的?

    

結果