已回答假定已回答

AD9248双通道输出数据不平衡的问题。

kalelshey 在 2013-12-18 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2013-12-23提供

我的设计的基本架构是:(10mV、10MHz)正弦信号-射频接口-前级滤波器-可变增益放大器(AD8331)-后级滤波器-ADC(AD9248 Vpp 2V 16bit)-FPGA-上位机。

目前用示波器确认信号一直到后级滤波器之后,ADC之前都是我所期望得到的信号。

ADC我是用的是AD9248,双通道,为了具有可对比性,ADC前端所有的电路都是一致的。

 

实验现象描述:(整个过程中A通道信号都是正常的,可以随前端增益的大小线性变化,信噪比很高,下面的现象都是出现在B通道上)

1.射频接口悬空,不接任何信号源,最后采集到的信息是在0附近幅值很小很小(±4以内)的底噪。

2.射频接口和前级滤波器之间断开,前级滤波器之前用一个50欧姆的电阻短接到地,最后采集到的信息也是0附近幅值很小很小(±4以内)的底噪。

3.接上信号源(来自函数波形发生器,比较纯净的正弦波),VGA增益10dB以下,采集到一个幅值相对较小(±256以内)的、信噪比相对比较高的结果。

4.接上信号源(来自函数波形发生器,比较纯净的正弦波),VGA增益从10dB到20dB的区间里,随着增益的增加,信号逐渐出现毛刺,毛刺的程度也随着增益逐渐加剧,信号幅值从±256快速增加到±32768;VGA增益从20dB开始到最大50dB,无论增益如何改变,采集到一个幅值满量程(±32768)的、信噪比很差的结果,信号幅值跟VGA增益线性不相关。

 

另,ADC(AD9248)外围电路我都检查过了,各个管脚输入输出,以及参考电压都正确。

 

图1,现象3,增益为10dB

IMG_20131216_202122.jpg

图2,增益在10dB临界的时候出现毛刺

IMG_20131216_202249.jpg

图3.增益超过10dB之后,毛刺越来越多。

IMG_20131216_202339.jpg

图4,增益约13dB,毛刺加剧。

IMG_20131216_202427.jpg

图5,增益约16dB,信号幅值快速增大。

IMG_20131216_202639.jpg

图6,25dB,信号满量程,信噪比很糟糕

IMG_20131216_202821.jpg

图7,A通道45dB时输出结果。

channelA.png

結果