已回答假定已回答

ADE7758电流有效值读取问题?

xiangxin1795 在 2013-12-19 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-12-19提供

使用ADE7758测量两路交流电流,测量5.5A左右一下没有问题,6.5A左右以上没有问题,在这之间的测试不准,也就是实际电流值是线性变化的,而测量的值不是线性变化的,寄存器配置如下write(0x13,0x40,8);软件复位,delay()延时;write(0x13,0x04,8)写操作模式寄存器。write(0x17,0x78,8);写周期循环模式寄存器;write(0x23,0x00,8);写PGA增益寄存器。还有把电流电压增益寄存器,有效值寄存器写0x00.看了两天了,不知道哪的问题,我只测两路电流,别的不测。一路测量小电流十几mA,一路测量大电流十几A。我现在用单片机直接读取的有效值寄存器的值。下附程序文件

附件

結果