ADIForum

[ADI微博问答精选] ADC滤波器设计疑问

ADIForum 員工 在 2013-12-20 建立的討論區

网友@feitengyu ADC滤波器设计疑问: RF收发芯片使用的是MAX2831;文中P4提到RX I/Q Output Load Impedance为最小10k最大10p;文中P23提到RX I/Q差分阻抗为300 如果需要设计一个3.3MHz截止频率的5阶巴特沃斯滤波器,那么AD9225应该如何设计匹配?是否需运放隔离后驱动滤波?

 

ADI专家:放大器与AD9225连接使用可以参考AN-827【放大器与开关电容ADC接口的匹配方法】http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN_827_cn.pdf

 

 

微博链接:http://weibo.com/1690928954/zDvQDhqt7

結果