已回答假定已回答

咨询DSP和处理器的开发环境等问题

lee@westlakemeter.com 在 2013-12-23 詢問的問題
最後回覆由harry.wei於2013-12-24提供

 

ADI 你好:

 

 

我想咨询下ADI的DSP处理器,因为一直没有使用过ADI的DSP的系列处理器,对此不熟悉。

 

我的应用是DSP读取ADC的信号(前端模拟电路都由ADI的模拟器件搭建并测试完成,目前的方案信号采集由ARM处理完成),由于需要采集的信号速度会很快目前是每秒钟采集125K次数据(每次数据采集需要32~128个数据点平均),后续的信号会增加到每秒钟采集1M次的数据,这样ARM处理器将只能完成采集工作而无法完成同步计算功能。所以我想问下ADI的DSP性能是否适合这样的工作要求?处理器的主要工作是完成采集ADC转换数据工作(尽量不丢失数据),然后同步计算数据(数据计算内容是滤波处理,傅立叶变换等等),数据计算完成后需要实时传输出去。

 

由于对ADI的DSP开发过程不熟悉,还想了解下面的内容:

 

所选择的DSP型号有没有对应的开发板,如果没有直接对应的,是否有同系列的,代码可以直接移植而不需要大量修改的?

 

仿真器和开发软件,我在ADI网站上看到开发软件是Visual DSP,但是没有看到价格,这个授权是怎么收费的?

 

我需要全面评估下如果采用ADI的DSP作为主要的信号处理器的开发工作及其所有需要的设备及软件等。

 

如果你对我的描述感觉有疑问请联系我。

 

非常感谢!!

結果