已回答假定已回答

关于ADC性能指标测试的方法疑问

zhaohb 在 2013-12-26 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2013-12-31提供

最近正在逐步开始测试AD9627的准备工作,数据的采集通过FPGA扩展板来完成,采集完的数据需要在完成采集后回传给电脑,然后在电脑上进行相关的分析计算。

 

针对性能指标的测试有一些疑问:

(1)采样时钟使用100MHz,那么针对12BIT的ADC应该采集多少的数据量,以便用来做FFT分析?是按2^14这样的数据量来采集吗?输入的信号是否需要接近满幅度?

(2)DNL与INL应该用哪些方式,有何有缺点?看过一个介绍是使用直方图统计的方式来计算的,但需要大量的数据;而且在测试这个指标的时候输入的信号是否也需要接近满幅度?

(3)应该怎么样评估外部信号源的质量可以满足ADC测试要求?应该关注那些参数?

(4)应该怎么评估ADC的采样芯片AD9517的时钟抖动性能,是否需要高端示波器进行眼图分析?如果使用10MHz的信号源,需要多少指标的信号发生器才能让ADC得到比较理想的参数?

(5)时钟芯片AD9517有没有比较方便的寄存器快速生成的工具?网站上的ADICLK的工具好像只能大概看看,无法生成需要的寄存器值?

結果