已回答假定已回答

请教AD620放大器的一些问题,谢谢!

308709362@qq.com 在 2013-12-30 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-1-8提供

捕获.PNG

传感器采集的是一个微弱的单端信号,我想通过AD620实现放大然后再检测。就是现在有几个问题,我想请教一下各位,根据手册,使用1K精密电阻,放大50.4倍,但是我用万用表检测,放大的是49.7倍左右,请问大概是什么原因,在PCB布局上,电阻和1号、8号引脚上有什么注意点吗?

 

另外,因为我的信号是单端信号,AD620这样使用的合理吗,2号引脚是否做什么调整?

还有传感器输出信号的阻抗特别大,以至于我的设备在实验室跑的很正常,但是在现场就不行了。我看了手册,没有关于AD620阻抗做很详细的说明,您提供点建议吗?

谢谢!

結果