已回答假定已回答

AD9850输出误差

flytiger 在 2014-1-3 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-1-16提供

      我最近在用AD9850,买了一些AD9850模块,发现输出幅度误差有点大,峰峰值误差可以达到3%左右,我使用的是30kHz的正弦波,看了一下FFT,谐波基本上都是30kHz的倍数,60kHz、90kHz等,其中越靠近30kHz越大。

     这个模块的低通滤波器是椭圆型的,大约40MHz的截止频率。我把频率增加到375kHz、2MHz、8MHz时谐波更多了,而且后面谐波感觉都和125M晶振有关系,25M/50M/75M/125M/250M/375M/等,频率越大,后面的谐波越大。

     这个模块元器件摆放的比较近,可能会有一点干扰,但是也不太确定。请教一下大神们是什么原因

結果