cuau

ADI年度贺岁片——反SINC幅度输出直接数字频率合成器AD9910助我研制高精度驱动信号源

cuau 在 2014-1-9 建立的討論區
最後回覆由cuau於2014-2-21提供

各位坛友好,欣闻ADI新年第一波给力活动到来,于是摩拳擦掌,想发帖响应一下!求好运,期待2014一切给力!

 

列出我曾用ADI公司的DDS产品AD9910做的一个小项目的情况 项目用FPGA控制DDS生成高精度频率信号源,曾就两板间通信控制与输出信号杂波抑制等问题在ADI中英文论坛发原创求助帖数篇,得到了很多前辈指点,在此一并表示感谢,现贴出两篇共享:

 

1. use FPGA to control AD9910/PCBZ via SPI

http://ez.analog.com/message/88075#88075     该原创求助帖发表于2013-5-22  上午2:36

 

2. Output of the singal has an obvious distortion just @>=5 Mhz.

http://ez.analog.com/thread/21315    该原创求助帖发表于2013-5-25 上午1:56

 

作为一款中高端的直接数字频率合成器,AD9910显著的优良特性是频率精度高(0.23HZ),输出频率高(外部参考频率为1GHz时,最高输出频率为400MHz),输出幅度反SINC滤波。


以下是项目实验平台搭建的图片与AD9910PCB/Z开发板的图片资料:

3.jpg

1.jpg

2.jpg

 

分享项目过程中的两个小故事或者说小细节:

 

1. AD9910/PCBZ评估板自身不带供电电源,需要外部供应数字3.3v,1.8V,模拟3.3v ,1.8v,GND等供电电源,这点还是有点头疼的,若电源供电系统达不到使用手册中的指标要求,必然会给输出杂波的产生提供干扰前提;

 

2.关于AD9910工作模式的选择,比如在选择single tone 单频模式下,需要把DRTCL DRHOLD 等控制引脚接地,不然通信不畅;

 

感谢支持!

結果