已回答假定已回答

关于集成VCO(ADF4350)不同频点相噪指标相差很远的问题?

ccyymm 在 2014-1-10 詢問的問題
最後回覆由ccyymm於2014-1-20提供

关于ADF4350不同频点相噪相差很远的提问?现在发现ADF4350在2.871G和2.870G这里有个分界点,在2.871G频点处,相位噪声在100k的地方可以达到-105dBc/Hz,而在2.870G(同一个硬件电路,环路滤波带宽也一致)频点处,相位噪声在100k的地方就只有-97dBc/Hz左右。2.871G频点以上的频率相位噪声在100k的地方都可以达到-105dBc/Hz或-105dBc/Hz以下;下端在2.5G左右开始(及2.5G以下的频率)相位噪声也可以达到-105dBc/Hz或-105dBc/Hz以下;目前面临着就是在2.5G到2.87G这一频带范围内任何一个频点相位噪声都达不到-105dBc/Hz。

       在这里,希望得到ADI的技术支持,目前一直被这个问题困扰,还未找到解决方法。芯片表面的文字显示的是:ADF4350,1031,919466.1。不知道是不是这一批次的芯片在此处刚好有这个问题。在此发帖,希望能和大家一起讨论,同时也希望得到ADI的技术帮助,如果能解决此问题,在此谢谢!

        我的联系方式:邮箱:836625592@qq.com。电话(手机):18608043587

結果