wangmigooo

ADI中文技术论坛13年度精华帖盘点:视频/音频专区-热门讨论帖汇总

wangmigooo 在 2014-1-17 建立的討論區

怎么生成LDR文件        

http://ezchina.analog.com/message/10031#10031

 

adv7127 写的时序一个rgb颜色显示出来2中颜色 

http://ezchina.analog.com/message/9097#9097

 

CCES环境下如何使用21489IIR加速器    

http://ezchina.analog.com/message/11567#11567

 

关于ADV7181D的使用及寄存器配置

http://ezchina.analog.com/message/2228#2228

 

ADV7612音频输出奇怪        

http://ezchina.analog.com/message/8472#8472

 

ADV7842 输入CVBS PAL输出8-bit SDR ITU-656 mode是黑白有噪音   

http://ezchina.analog.com/message/10081#10081

 

AD9889B配置问题        

http://ezchina.analog.com/message/10143#10143

 

ADV7403点屏,屏幕上一层绿色不知道何因    

http://ezchina.analog.com/message/9849#9849

 

求助:ad9849 + icx274数据采集时候本底噪声比较大,怎么消除?     

http://ezchina.analog.com/message/11111#11111

 

ADV7441A PORTA连接HDMI输入信号配置问题       

http://ezchina.analog.com/message/11395#11395

 

ADAU1702 EQ频率偏移     

http://ezchina.analog.com/message/8086#8086

 

AD9923A + ICX274 CCD图像效果问题-右边有亮光源        

http://ezchina.analog.com/message/2768#2768

 

ADSP21469SRC问题

http://ezchina.analog.com/message/8591#8591

 

adv7441aPortB不能识别HDMI信号     

http://ezchina.analog.com/message/10304#10304

 

AD1974 應用問題 - PLL異常       

http://ezchina.analog.com/message/11113#11113

 

adsp214xxDMA使用        

http://ezchina.analog.com/message/2818#2818

 

音频DAC差分输出滤波器的设计       

http://ezchina.analog.com/message/8995#8995

 

关于SigmaStudioForSHARC   

http://ezchina.analog.com/message/9199#9199

 

关于ADV7180EMI问题  

http://ezchina.analog.com/message/3220#3220

 

ADV7604 VGA通道采集 I2C寄存器配置   

http://ezchina.analog.com/message/9446#9446

 

有关ADV7800的原理图       

http://ezchina.analog.com/message/2256#2256

 

AD9847工作异常  

http://ezchina.analog.com/message/2910#2910

 

AD9923A + ICX274 CCD图像效果问题-增益拉高左边明显竖条        

http://ezchina.analog.com/message/2770#2770

 

使用sigmastudio建立了一个工程,怎么将这个工程烧写到ADSP-21489中,并且断电重启后该工程的代码不至于丢失     

http://ezchina.analog.com/message/11658#11658

 

ADV7611寄存器配置之后晶体停震    

http://ezchina.analog.com/message/7896#7896

 

ADV7611 图像颜色不正常  

http://ezchina.analog.com/message/8549#8549

 

請教有沒有Analog Devices IC 可以將電腦輸出的VGA訊號 轉成Camera  sensor Controller輸入(例如 OV538-B88) 訊號  

http://ezchina.analog.com/message/10670#10670

 

ad725行场不同步

http://ezchina.analog.com/message/9113#9113

 

ADV7441A硬件电路      

http://ezchina.analog.com/message/9447#9447

 

C工程移植问题     

http://ezchina.analog.com/message/11505#11505

 

AD9889B输出不稳定    

http://ezchina.analog.com/message/10705#10705

 

AD725颜色偏移太厉害了,怎么办呢         

http://ezchina.analog.com/message/9848#9848

 

BF609使用和烧写故障,崩溃中.......

http://ezchina.analog.com/message/12025#12025

 

ADV7180三通道同时采集VGA输出程序   

http://ezchina.analog.com/message/8355#8355

 

LDF文件有关input section的问题       

http://ezchina.analog.com/message/9535#9535

 

ADV7612驱动        

http://ezchina.analog.com/message/2660#2660

 

哪地方能找到AD9923AICX274的相关资料和例程      

http://ezchina.analog.com/message/10273#10273

 

sony ccd icx252配套AFE器件       

http://ezchina.analog.com/message/9088#9088

 

请教adv7842芯片VGA视频输入的问题   

http://ezchina.analog.com/message/10540#10540

 

ADV7513 Configure         

http://ezchina.analog.com/message/7898#7898

 

AD1955设置  

http://ezchina.analog.com/message/8422#8422

 

adv7393--60HZ逐行输入转换成50Hz PAL隔行输出    

http://ezchina.analog.com/message/9191#9191

 

21489IIR加速器滤波参数设置问题       

http://ezchina.analog.com/message/9623#9623

 

ADV7842KBCZ-5P no HDCP functionality - HDCP写入问题 

http://ezchina.analog.com/message/12251#12251

 

adv7612识别问题 

http://ezchina.analog.com/message/9860#9860

 

AD9979/AD9970+ICX655初始化问题(求寄存器初始化列表)       

http://ezchina.analog.com/message/10851#10851

 

AD9880工作温度  

http://ezchina.analog.com/message/7943#7943

 

关于AD1955工作在SACD模式下的两个问题  

http://ezchina.analog.com/message/8084#8084

 

ADV7611 HPA无法置低

http://ezchina.analog.com/message/10298#10298

 

ADSP21469中类似于ee268资料的SRC编程问题     

http://ezchina.analog.com/message/8616#8616

結果