已回答假定已回答

AD9912输出问题

sldao971 在 2014-1-18 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-1-23提供

AD9912的输出电压峰峰约有400mV请问正常吗?所有寄存器设置是默认设置。

还有,我是用的晶振是25MHz,AD9912的Power-Up输出频率与输出手册的输出均不一样。例如,S4 S3 S2 S1的值为0001时,输出频率为25MHz左右;为1000时,输出约为50MHz!

用示波器测试晶振,发现并不是相对理想的正弦波。在晶振和DDS之间我使用了0欧姆的电阻,是否是这个影响了正弦波的波形?

 

原理图截图.pngPCB截图.png

結果