xubing

我心中的ADI年度贺岁片——通用I/Q调制器和捷变上变频器AD9957助我轻松完成数字调制与正交上变频

xubing 在 2014-1-25 建立的討論區

AD9957是一款内置18位I/Q数据路径和14位DAC的1 GSPS正交数字上变频器,在成本、尺寸、功耗和动态性能均非常关键的通信系统中用作通用I/Q调制器和捷变上变频器。

正交调制是无线调制体制中普遍采用的调制体制,诸如BPSK、QPSK、FSK、MSK等均可由正交信号的数学公式表达。正交调制信号调制器是目前软件无线电调制平台的关键组成部分。传统的正交调制器由分立器件搭建,随着模数专用芯片技术的发展,采用DDS作为核心调制器的数字调制器开始发展起来,诸如ADI公司的DDS芯片AD9852、AD9854等产品。然而,分立器件搭建的正交调制器器件多、体积大、幅相一致性差。AD9957是一款内部集成DDS的正交数字上变频器(QDUC),可以轻松实现满足新一代数字正交调制器要求的正交调制平台。

在我们的项目(基于软件无线电的正交调制平台建设)中,AD9957作为核心器件给我们的工作带来极大的方便,不仅完成了正交调制,而且完成了上变频任务。其DAC输出的模拟中频再经过模拟上变频就可以发射出去。

当然,在使用的过程中遇到了很多问题,幸好ADI的官方论坛和技术支持能及时有效地帮助解答。在此,向ADI亚洲技术支持中心的所有员工表达深深的谢意!提前祝新春快乐!

感谢ADI,感谢论坛里所有活跃的参与者,愿我们在新的一年里携手共进!

結果