已回答假定已回答

AD5123/AD5143 数字电位计 ±6 dB增量和减量指令问题

jacky-C 在 2014-2-5 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2014-2-13提供

Dear All:

我想请问一下ADI 有些数字电位计数据手册都会提到"±6 dB增量和减量指令"请问主要是在叙述与规范什么呢?主要是针对我挑选数字电位计整个电阻值调整"±6 dB增量和减量调整" 还是针对每一个LSB还可以在细部调整"±6 dB增量和减量调整"呢?我要如何详细去计算出这"±6 dB增量和减量调整"对于我实际上的电阻值的影响程度约有多少?有没有一定的公式可以提供给我计算呢?

 

例如1:我选择AD5123BCPZ10-RL7(10kΩ的电阻),那么128的位置。所以,1LSB=78.125Ω,另外AD5123电阻容差±8%所以电阻范围为71.875Ω〜84.375Ω“再加上”±6 dB增量和减量调整“此时的电阻值会是多少?還是AD5123BCPZ10-RL7(10kΩ的电阻)整個10kΩ的电阻進行"±6 dB增量和减量调整“?对于我实际上的电阻值的影响程度约有多少?有没有一定的公式可以提供给我计算呢?

 

Best Regards,
Jacky


結果