呼啦啦

想成为出色的电子工程师必须知道的

呼啦啦 在 2014-1-30 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2014-2-21提供

如何能成为一名真正电子工程师

最佳答案认真学习.
电路原理 最基础的了 要成为一个学电子的必须学的吧
模拟电路 很难学 但是非常有用 尤其对于电路方面的工程师是最基础的了对 模拟电路的理解靠经验的成分多一些
数字电路 很简单 门槛较低 但是比较灵活 要学的活一些
信号与系统 主要是理论上的一些信号的分析计算 这是和通信有关的了 和数学联系紧密 如果你要向通信方向发展的话要重点学习
信号处理DSP 通信方面的理论基础 没有这个的话 你想搞通信电路是不可能了
其他还有一些就属于更加细分方向的课程了 要具体确定你要做电子工程师中的哪一种才能定了。电子工程师一般分为 硬件工程师软件工程师
硬件与软件是不可分离的,硬件需要软件来执行其程序实现具体功能。
软件需要硬件做载体。
硬件工程师:主要要了解电路方面的知识 知道常用电子元器件的作用, 原理, 会使用电子测量工具, 会使用电子生产工具 ,还要会装配 ,测试 ,生产工艺 维修, 等等, 是技术与手动操作的结合。
软件工程师: 精通电路知识 模拟电路 数字电路 会分析电路图 设计电路图 制作PCB 了解各类电子元器件的原理 用途 型号精通单片机开发技术 会使用编程语言(汇编语言、C语言), 能很熟练的用电脑作为辅助设计工具进行工作 能得心应手的使用常用的设计软件。 会分析电路故障,对产品进行调试、检测。


电子工程师需要会用的软件

你可根椐以下的知识选择使用的软件.
基于实际经验与实际项目详细理解并掌握成为合格的硬件工程师的最基本知识。
1) 基本设计规范
2) CPU基本知识、架构、性能及选型指导
3) MOTOROLA公司的PowerPC系列基本知识、性能详解及选型指导
4) 网络处理器(INTEL、MOTOROLA、IBM)的基本知识、架构、性能及选型
5) 常用总线的基本知识、性能详解
6) 各种存储器的详细性能介绍、设计要点及选型
7) Datacom、Telecom领域常用物理层接口芯片基本知识,性能、设计要点及选型
8) 常用器件选型要点与精华
9) FPGA、CPLD、EPLD的详细性能介绍、设计要点及选型指导
10) VHDL和Verilog HDL介绍
11) 网络基础
12) 国内大型通信设备公司硬件研究开发流程;

二.最流行的EDA工具指导

熟练掌握并使用业界最新、最流行的专业设计工具
1) Innoveda公司的ViewDraw,PowerPCB,Cam350
2) CADENCE公司的OrCad, Allegro,Spectra
3) Altera公司的MAX+PLUS II
4) 学习熟练使用VIEWDRAW、ORCAD、POWERPCB、SPECCTRA、ALLEGRO、CAM350、MAX+PLUS II、ISE、FOUNDATION等工具;
5) XILINX公司的FOUNDATION、ISE

 


一. 硬件总体设计
掌握硬件总体设计所必须具备的硬件设计经验与设计思路
1) 产品需求分析
2) 开发可行性分析
3) 系统方案调研
4) 总体架构,CPU选型,总线类型
5) 数据通信与电信领域主流CPU:M68k系列,PowerPC860,PowerPC8240,8260体系结构,性能及对比;
6) 总体硬件结构设计及应注意的问题;
7) 通信接口类型选择
8) 任务分解
9) 最小系统设计;
10) PCI总线知识与规范;
11) 如何在总体设计阶段避免出现致命性错误;
12) 如何合理地进行任务分解以达到事半功倍的效果?
13) 项目案例:中、低端路由器等

 


二. 硬件原理图设计技术
目的:通过具体的项目案例,详细进行原理图设计全部经验,设计要点与精髓揭密。
1) 电信与数据通信领域主流CPU(M68k,PowerPC860,8240,8260等)的原理设计经验与精华;
2) Intel公司PC主板的原理图设计精髓
3) 网络处理器的原理设计经验与精华;
4) 总线结构原理设计经验与精华;
5) 内存系统原理设计经验与精华;
6) 数据通信与电信领域通用物理层接口的原理设计经验与精华;
7) 电信与数据通信设备常用的WATCHDOG的原理设计经验与精华;
8) 电信与数据通信设备系统带电插拔原理设计经验与精华;
9) 晶振与时钟系统原理设计经验与精华;
10) PCI总线的原理图设计经验与精华;
11) 项目案例:中、低端路由器等

 


三.硬件PCB图设计
目的:通过具体的项目案例,进行PCB设计全部经验揭密,使你迅速成长为优秀的硬件工程师
1) 高速CPU板PCB设计经验与精华;
2) 普通PCB的设计要点与精华
3) MOTOROLA公司的PowerPC系列的PCB设计精华
4) Intel公司PC主板的PCB设计精华
5) PC主板、工控机主板、电信设备用主板的PCB设计经验精华;
6) 国内著名通信公司PCB设计规范与工作流程;
7) PCB设计中生产、加工工艺的相关要求;
8) 高速PCB设计中的传输线问题;
9) 电信与数据通信领域主流CPU(PowerPC系列)的PCB设计经验与精华;
10) 电信与数据通信领域通用物理层接口(百兆、千兆以太网,ATM等)的PCB设计经验与精华;
11) 网络处理器的PCB设计经验与精华;
12) PCB步线的拓扑结构极其重要性;
13) PCI步线的PCB设计经验与精华;
14) SDRAM、DDR SDRAM(125/133MHz)的PCB设计经验与精华;
15) 项目案例:中端路由器PCB设计

 

四.硬件调试
目的:以具体的项目案例,传授硬件调试、测试经验与要点
1) 硬件调试等同于黑箱调试,如何快速分析、解决问题?
2) 大量调试经验的传授;
3) 如何加速硬件调试过程
4) 如何迅速解决硬件调试问题
5) DATACOM终端设备的CE测试要求

 

五.软硬件联合调试
1) 如何判别是软件的错?
2) 如何与软件进行联合调试?
3) 大量的联合调试经验的传授;

目的:明确职业发展的方向与定位,真正理解大企业对人才的要求,明确个人在职业技能方面努力的方向。
1) 职业生涯咨询与指导
2) 如何成为优秀的硬件开发工程师并获取高薪与高职?
3) 硬件工程师的困境与出路
4) 优秀的硬件工程师的标准

結果