已回答假定已回答

求助:AD7705双通道问题

Mickey 在 2014-2-18 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-2-24提供

大家好!

我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下:

sch.png

 

热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M电阻上拉至VCC,在热电偶断线时,使用输入电压较大,AD7705内部增益为128. 此电路在只使用一个通道时没有问题, 但两个通道使用时有一个问题, 采集基本正常, 但单个热电偶断线时, AD7705无法读出, 例如热电偶2断线时, 其测量值仅上升三四度, 使用电压表量出AIN2+和AIN2-之间的电压为0.9V, 如果乘上128的增益, 早就超过了量量程范围, 但AD读出值很小. 如果此时把热电偶1也断开, 则两个通道同时读出值到最大值.

 

试过使用Buffer模式和非Buffer模式, 通道切换时延时100ms, 通道切换时进行自校准, 都无法解决, 不知道有没有人遇到过此问题, 或者ADI的工程师能帮我分析一下. 谢谢!

結果