ADIForum

利用视觉ADAS系统解决行车安全

ADIForum 員工 在 2014-2-18 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2014-2-18提供

来看看一组交通安全相关的数据:

 

  1. 世界各地每年有120万人死于交通事故,每天达到了3242人。
  2. 据世界卫生组织分析,在2020年,交通事故的数量会比现在增长67%。
  3. 交通事故的经济损失占世界GDP总量的2%。
  4. 在美国,每年发生640万起官方报道的交通事故。未被报道的事故超过160万起。交通事故带来的损失高达2300亿美元,平均每起交通事故损失3.8万美元。
  5. 据NHTSA(美国国家公路交通安全管理局)报道:“机动车辆引起的受伤和死亡是2~33岁人群受伤和死亡的主要原因。

另一组数据——根据研究,驾驶员的各种疏忽及危险率如下:

  1. 通电话时(增加30%的风险)
  2. 拨打电话(增加300%的风险)
  3. 睡意(增加400%的风险,并占碰撞和轻微碰撞原因的23%)
  4. 用手拿移动的物体(增加900%的风险)

 

无论从事故数量还是伤亡人数,驾驶员人为因素均分别高达各自总数的90%左右。

驾驶员在3s时间内的注意力不集中,造成了其中80%的交通事故,主要表现为车道偏离和追尾事故。

1.jpg

結果