lingf

我心中的ADI年度“贺岁片”----DAC芯片在仪器中的升级变迁

lingf 在 2014-2-20 建立的討論區
最後回覆由shy_boyman於2015-6-3提供

春节已经过了,我也来凑个热闹,分享一下我们使用ADI器件的一些心得感受。

       我们是做工业超声仪器的,从十几二十年前就和ADI的芯片结下了不解之缘。主要的程控放大器从一开始的AD600/602, 604,603,到ad8331,ad8332等,ADC也一直采用的ADI的,从AD9012, 到AD9283,再到AD9218等一直是ADI器件的忠实粉丝。对程控放大器的控制中用到的DAC芯片,也一直从并行的AD8582, 到串行的AD5399。

       去年在产品已经比较成熟稳定的情况下,接到了生产部的要求,AD5399停产了,好几个产品型号都受到影响,必须找到替代的解决方案。那肯定还得是ADI 呀,说干就干,直接上ADI上找推荐的替换产品,找到了同样是串行双路DAC的AD5623,不过问题来了,无法pin对pin兼容,也只能硬着头皮上了,还好我们是FPGA控制的,把几条信号线重新连接好后,控制方式也完全不同了,比起AD5399来说控制更复杂,功能也更强,还需要先进行初始化,对照手册,费了不少功夫终于在FPGA里完成了初始化,以及电压控制,上板测试后可以正常工作,感叹还是ADI的器件性能可靠啊。

没想到在生产批量更换的过程中,又发现了问题,有时会出现DAC输出不正常的情况,开机时偶尔会出现输出结果不对,或者在输出改变过程中,偶尔会有一点不对,再调节又正常了,分析电路,查看焊接工艺,都是正常的,最后怀疑是AD5623这个器件需要先初始化设置参数,有可能上电时初始化过程不稳定,没有设置好参数,导致后续控制中偶尔会出现问题,不得已只好采取上电后,对DAC多次初始化,确保器件正常设置后,一切都正常了,目前没有再出现问题。

经过这次更改,想对ADI提点建议,在器件的更新换代中,最好能尽量兼容以前淘汰的器件,这样可以为我们这些ADI的忠实粉丝在设计及更新时带来极大的便利。

結果