ADIForum

挑战守财奴老板——ADI专家给没办法用公司资源想自给玩开发的筒子们的建议

ADIForum 員工 在 2014-2-24 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2014-2-26提供

问:在电子学其乐无穷中,您提到有些老板鼓励他们的工程师使用测试装置来开发个人项目。我的老板是个守财奴。他会禁止这样做,而且由于我的工资也很低,根本买不起自己的测试装置。我怎样才能坚持自己的想法呢?

 

答:使用Analog Discovery。ADI的大学计划为大学生和教授提供了一个便携式模拟设计套件,根据产品说明,该套件“……让工程专业学生能够轻松快捷地试验各种先进技术,随时随地构建和测试实际的功能模拟设计电路,从而增强他们的学习体验。”该套件也是模拟工程师家庭工作室的理想选择。

A-D 48-02 RAQ.jpg

套件的核心是Analog Discovery,这是一个价值219美元的电子工程工作站(其中99美元用于本公司认可的大学课程),与电脑相配合,可作为学生和爱好者的电子测试装置。在小型配置下,套件含有两个5 MHz的示波器通道,两个5MHz的任意波形发生器和一个16通道逻辑分析仪/数字模式发生器。可以配置为一个低频(5 MHz)网络分析仪和频谱分析仪。

只需要这套装置和一台电脑,您的家庭电子工作室的装备水平将超过许多专业实验室。不过您也可以添加一些额外装置:

尽管Analog Discovery内置±5 V、50 mA电源,可以用来测量电压,但您也可以购置一个低成本电源(最好是5 V固定和可变正负输出,全部带可变电流限制)。笔记本电脑中使用的“黑砖头”电源可以在剩货店和二手货市场买到,而且将其转换成带可编程电流限制的可变直流电源也不难。

还需要两三个低成本万用表。来自香港的830B DVM型万用表单价不到5美元,而且包邮(能省则省)。如果您打算用交流电源电路,则要买一个略微复杂一些的万用表,要能测量交流电流和频率。

另外,Analog Discovery套件还提供一个支持传统示波器探针的适配器还有一套电子元件,可以方便地当作模拟电子器件存储柜来使用。

真希望,在作为电子学业余爱好者的大部分时间里,我的装备能发挥一个很好的作用。但要确保守财奴不会把您的装备偷去!

 

 

注:"非常见问题来源于ADI公司电话记录中奇怪但真实的故事",每月定期刊登在EDN和Design News杂志。更多非常见问题请参考http://www.analog.com/zh/content/RAQ_index/fca.html

結果