已回答假定已回答

stm32f1无法和AD5410进行SPI通信

fealonelei 在 2014-2-25 詢問的問題
最後回覆由fealonelei於2014-2-28提供

在使用stm32f1单片机和AD5410进行SPI通信,使用ADI提供的aduc7026+AD5410的demo进行修改,不使用stm32的固件库,使用的是GPIO软模拟SPI,除了管脚换成我们工程中的对应管脚,再就是对delay()函数值修改了一下,其他的都按照demo中来的。但是,现在stm32向ad5410发送0x551005,0x020002,接收不到返回值。而且Iout和GND开路,/fault脚仍然不会输出低电平。这是怎么回事?   另外,根据调试,所有的数据都经过和SDIN相连的单片机管脚输出了,不知道AD5410有没有收到。

另外,根据AD5410文档中的说明,我们应该在16脚DVcc SELECT不连接的时候,内部电源使能。2脚也无需连接外部电源。 请问下图的供电部分是否正确? 硬件设计有什么问题吗?

 

QQ截图20140224113929.jpg

結果