已回答假定已回答

请教AD9970的过饱和后图像翻转问题

Sunny09 在 2014-2-27 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2014-3-5提供

我们现在所使用的芯片是AD9970sensor的输出电压饱和为900mV,但是随着光亮度的增加幅值会相应的有所增加,大概1v多不到2v,这是应用前提;问题出现在过饱和的情况下,在过饱和达到一定量时图像的输出为12bit的饱和值4095,此时设置CDS增益从0dB3dB,图像中却出现了灰度值下降的情况,由4095降到4075,且为固定值。

如果不改变CDS增益继续增强光源亮度,图像也同样出现灰度值下降的情况,随亮度增加的越多翻转的灰度值越大,且为固定值。

 

另外,如果不使能CLPOB功能,图像在过饱和时就不会存在反转。对AD9970的输入端的模拟信号也进行了测量,暗电平的平均幅值为500mv左右,有效像素的幅值为1.5v左右,按模拟信号计算也是可以达到饱和的。

请问造成以上图像在过饱和情况下输出灰度出现翻转现象的可能原因是什么?机理会是什么?

CDS增益在哪部分电路起作用?为什么会有如上的现象?

結果