已回答假定已回答

[求助]仪放AD8237做心电前端采集电路的PSPICE仿真出现“Command invalid in subcircuit”问题?

daladala 在 2014-2-27 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2014-3-4提供

大家好,我用的是ADI公司的低功耗仪表放大器AD8237做心电前端采集电路的核心芯片,在ADI官网上下载了SPICE模型并导入到了ORCAD中,瞬态仿真时出现了上述的问题,我感觉可能是BW这个口的接法有问题,但手册上说这个口不能悬空,要么接VSS,要么接VCC,我试了,都出错。我的电路图如下:

Snap1.jpg

这个图是按照AD8237手册上的参考电路做的,手册上的电路图如下:

Snap2.jpg

先谢谢大家了啊~!

还有,一直在找ADI的仪表放大器做ECG,要求是低电源电压的,最小摆幅在3V或以下的,最好是单端的,因为我还不知道双端的怎么输入到ADC里,有没有推荐的仪表放大器?

結果