已回答假定已回答

AD9253-1中的VDD1.8_OUT[x:y]和VDD3_OUT[x:y]是否是需要给其中一个供电?

newmsg 在 2014-3-2 詢問的問題
最後回覆由Astrid925於2015-11-10提供

不需要2个同时供电吧?没有看到手册里面有明确关于两者供电的说明。

按我的理解是,如果需要提供3.3V的LVCMOS那么供电就是3.3V,让相应的1.8V供电悬空;如果是1.8V的LVCOMS,那么就供电为1.8V,让相应的3.3V供电管教悬空。如果是LVDS信号,那么3.3V还是1.8V可以任选其一,因为LVDS是差分信号,350mV就足矣。只要有DC block就行。不知道我的理解是否正确?我的理解是两者千万不能同时供电。除非里面有寄存器可以配置只让其中一种供电。

結果