已回答假定已回答

请教,ADV7619 作为接收端口,EDID 信息是否可以写在 ADV7619 的内部 RAM?

Neal 在 2014-3-4 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2015-4-21提供

     做为HDMI的接收端口,都要给HDMI发送端提供EDID信息,用于向HDMI发送端表明接收端可以接收哪种格式和分辨率的HDMI信号。

     在以前的设计中,EDID信息都是存储在接收端的一块EEPROM芯片中。我看到ADV7619FEATURE中提到支持内部的EDID,并且从UG237文档中看到ADV7619内部确实有一块RAM用于存储EDID信息。


          我的问题是,有了这块内部的EDID存储区,是否就可以省去原来设计中的EEPROM芯片?虽然ADV7619掉电后,这片RAM中的EDID信息会丢失,但是在ADV7619上电后,可以再通过ADV7619IIC接口给这片RAM重新写入EDID信息。

結果