ADIForum

非常见问题——讨厌的模拟设计,如何给我的系统添加基于热电偶的温度测量功能?

ADIForum 員工 在 2014-3-6 建立的討論區
最後回覆由duoduogabriel於2014-4-4提供

问: 尊敬的James,我非常精通数字设计,但现在需要为我们的系统添加基于热电偶的温度测量功能。这让我十分惊恐。我应该从何处着手? Bert。


答:亲爱的Bert,别慌!ADI公司拥有提供”延伸“产品的历史,除芯片外,还提供内容丰富的应用笔记、参考电路和设计经验。我们最新的设计工具信号链设计器提供完整的选型和设计环境,满足您的一切需求,方便您更快速、更有效地创建基于传感器的设计。

 

您可以创建自己的设计,使用参数搜索引擎选择器件,或者从实验室电路库中的某个电路开始。实验室电路库包含200多个参考电路和经过验证的产品组合,其中就有针对传感器输出调理和模数转换器驱动而优化的电路。选择一个电路设计之后,您可以根据您的规格要求进行定制,并下载完整的文档,包括原理图、物料清单和PCB布局文件。信号链设计器目前正处于Beta测试阶段,已完全集成最新发布的模拟滤波器向导。

A-D 47-10 RAQ.jpg

针对每个设计阶段,ADI公司都有相应的设计支持工具。这些工具分为以下几组:放大器和线性设计工具、数据转换器设计工具、RF设计工具和电源管理设计工具。在这许多线性工具中,您可以找到使用Multisim的SPICE仿真,用于设计差分放大器电路的可下载计算器ADI DiffAmpCalc,以及最近重新设计的光电二极管向导,其beta版将于10月10日发布。对于ADC,请试试ADIsimADC,它是一款基于Web的应用程序,允许您控制测试条件,并可提供特定设计的性能曲线。在RF领域,您将有机会使用ADIsimRF计算RF信号链内的重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和功耗,或者使用ADIsimPLL评估高性能PLL。通过ADIsimPower,可获得数据表,它根据您的设计目标产生优化的完整电源设计。

 

此外,ADI公司通过工程大学项目、在线研讨会和视频提供指南和培训机会,通过“联盟计划”提供FPGA参考设计,通过技术论坛支持社区和技术支持提供个性化支持。

 

这些设计工具和支持社区相结合,可以降低您的开发风险,缩短设计周期,加快产品上市时间。因此,不必害怕您的下一个模拟设计,把它当作学习新技能的机会,同时获得乐趣!

 


注:"非常见问题来源于ADI公司电话记录中奇怪但真实的故事",每月定期刊登在EDN和Design News杂志。更多非常见问题请参考http://www.analog.com/zh/content/RAQ_index/fca.html

結果