已回答假定已回答

AD7656-1的REFCAPA,REFCAPB,REFCAPC的电压问题

zjj 在 2014-3-13 詢問的問題
最後回覆由adi_apple於2014-3-18提供

     我用的是AD7656-1,在给片子上电并且加上信号以后,电路的输出结果总是为1000000000000000或者为0111111111111111,改变输入模拟信号电压,数据输出不变,每次测试REFCAPA,REFCAPB,REFCAPC的输出电压都只有1V左右,AD7556-1的配置我已经确认过,没有问题,因为这个问题,我也已经换了好几个芯片了。不知道是什么原因,希望大家能帮助我解决这个问题。

結果