已回答假定已回答

21489

jinquan 在 2014-3-15 詢問的問題
最後回覆由jinquan於2014-3-17提供

ADI公司的专家,你们好!

我在使用21489的demo板子时遇到个问题,使用sigmastudio软件需要使用SPI Slave进行加载和boot生成的SPI Slave形式的ldr文件,这样才能正确下载用sigmastudio设计的工程,但是这个ldr文件不能够烧写到板子自带的flash( M29W320EB)中,需要将ldr文件改成PROM的形式,但是这种PROM形式的ldr文件又不能用sigmastudio去加载和boot,怎么解决这种矛盾?我想用PROM形式的ldr文件可以被sigmastudio加载和boot,怎么解决?我已经生成了SPI Slave形式的ldr文件和Prom形式的LDR文件。

結果