已回答假定已回答

AD9266输入信号的共模电平是否可以为0V,是否会对器件造成损伤?

yizi0000 在 2014-3-16 詢問的問題
最後回覆由yizi0000於2014-3-18提供

电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的共模电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对器件造成损伤?

AD9266的输入共模电平,手册推荐设置为Avdd/2即0.9V(9266的VCM端输出电平),第17页给出了共模电平为0.5V到1.3V时的SFDR和SNR曲线图(figure 36),说在此较宽的范围内可获得较好的性能指标。手册第9页给出的模拟输入(VIN+, VIN−) 的最大额定值为(−0.3 V to AVDD+ 0.2 V)。

当输入峰峰值为2V时,若输入共模电平为0.5V,VIN−最小值为-0.5V,也已经超出了下限值−0.3 V,那共模电平为0.5V时的SFDR和SNR是如何测试的?

手册第16页给出的模拟输入等效电路(figure  27),芯片内对模拟输入进行了二极管钳位,二极管压降是多少,0.7V吗?测试过输入为1V峰峰值时,是可以正确转换出数字量的。

请专家帮忙解答,谢谢。

結果