-eee

真的是功率越大越好吗?从阻尼数,再谈功放与喇叭的匹配。[转]

-eee 在 2014-3-18 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2014-3-21提供

网上看到一篇不错的技术观点分享,虽然有点老,但依然有参考价值。转发之(原文链接:http://www.av199.com/thread-104759-1-1.html

 

 

记得在十一长假的时候,跟广州的友人在电话中聊天时,曾经告诉他有想法升级功放,希望推力大一点,来推我的10寸低音纸盆的JBL 4410A,因为一直苦于找不到合适的,所以曾想用Krell400合并机或者直接买一台马克仔的383合并机,谁知友人推荐了一套SimaudioP3+W3的前后级组合,8欧姆状态下,输出功率120W。原来,友人正用它们来推他的JBL K2 S9800


我觉得这是不太可能的事儿,因为我当时在役的美国Proton的后级AA-2120也是120W8欧姆)。clip_image001(03-18-10-56-00).gif

说道这里,有人会说我在痴人说梦,真的变成一个Dreamcatcher了!clip_image002(03-18-10-56-00)2.gif


 

一个月后,Simaudio P3+W3到了,同样的120W的后级W321kg),搬到四楼,我歇了二次。三下五除二,接上君子和JBL,放了张Telarc的《Mega Movies》的第九轨星球大战,真实体会到了什么是800的阻尼数。虽然只是两个声道,我真怀疑是从5JBL和一个雅马哈的低音炮里面出来的效果。



原来,对于喇叭来讲,都应该有它们最佳的特定的电阻尼要求。一般情况下,阻尼数高的功放,它能够避免因为控制力欠佳,使得多于的功率造成的声音浑浊的情况。相反,阻尼数低的功放,使得喇叭的反电动势越弱,在功放没有信号输出时,喇叭还是处于工作的状态,一个不好,不是烧掉喇叭,就是烧掉功放。即使不烧掉器材,也会使喇叭的低频特征、输出特征、高次谐波特征等变坏。



阻尼数一般在几十至几千之间。比如Simaudio W5后级的阻尼数为1000,相当于一台专业的皇冠后级。下面是阻尼的计算公式:



阻尼系数=音箱的阻抗/(功放内阻+线阻)功放内阻是功放的输出抗阻



原来,Proton AA-2120后级的阻尼数只有400,这么低的数值,难怪原来4410A出来的音质低音很浑浊。



所以,阻尼数代表了功放对单元的控制能力,阻尼数越高,则控制力越强。阻尼数越大,喇叭的反电动势越强。换句话说,在没有电信号的后,喇叭越是容易停止下来!比如,皇冠的MA系列,阻尼系数高达1000,能推出纯净、有力的低频。



但是,要注意的是,选用功放并不是阻尼数越高越好,如果低频紧的音箱,就好像一些小箱体小喇叭的箱子,如我正在用的Rogars五十周年纪念版的C620喇叭,本身低频量感就薄,再用高阻尼的功放去推,那样出来的声音会有很干的感觉。



同时,要求大的阻尼系数时,喇叭必须要求有好的低音单元,如果低音单元的质量不好,阻尼系数大的功放,会把低音盆给撕烂。



有一次,朋友拿来一对Victor的老款3音路的监听箱,用我的W38寸的白陶盆低音,同样的一轨星球大战,竟然让8寸的白陶盆的低音单元,弹出来,就是弹不回去,若不是当场立即关了功放,我想,那天,那对Victor就会烧掉了。



所以不同的喇叭,也会有不同的配法,不能一味讲求输出功率的大小,正确的匹配,能够获得优质的声音,不匹配的话,大功率也会出现让你的声音。clip_image003(03-18-10-56-00)6.gif

結果