已回答假定已回答

AD7609 性能指标问题

little_raccoon 在 2014-3-19 詢問的問題
最後回覆由little_raccoon於2014-3-25提供

求教:

        AD7609 是真差分输入的具有18位无失码输出的ADC芯片,它的正常转换周期为5us.

       在芯片手册的过采样模式的描述中,在文档的第29页给出了各种过采样率下的输出码字分布对比图:

QQ图片20140319171739.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

这个码字分布是在100Hz的输入信号下,采用不同的过采样率所得到的结果。

我的问题是:

该图中显示,无过采样时,AD芯片采出来的AD值的波动有19个LSB(19个码)。是不是意味着,在正常使用时,该AD芯片在无过采样的情况下,其真正的有效位数达不到十八位,而仅仅是14位或者更低?

还是说,手册给出这样的图示只是为了说明过采样的效果,因而故意使得输入信号是不纯净的。

 

我想知道:这款芯片在未开启过采样的情况下,假设电路布局等等都比较合理,那么它的真正的有效位数大概能达到多少?贵公司关于该芯片的开发板能够达到什么样的性能。

谢谢。

結果