已回答假定已回答

AD7606无响应的问题求助!

wangmigooo 在 2014-3-21 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2014-3-24提供

来自网ntq的问题:

 

我想使用ATXMega192A3U @ 12 MHz驱动AD7606但是ADC无响应。

我对Vcc使用了5 VVdrive使用了3.3 V 因此我必须首先连接5 V然后再连接3.3 V 在最近的帖子中,我发现了一些AD7606过热问题,但是我们使用新的AD7606解决了问题。

 

现在我们遇到了在转换后AD7606无响应的问题。 下图显示了连接VccVdrive之后的时序:

1.png

您可以看到在连接Vdrive之后橙色引脚(FRSTDATA)在几毫秒内是高电位。 因此,AD7606绝对能够在此引脚上输出信号。 现在,将Vdrive设置为3.3 V之后,仔细观察图:

2.png

在这一测试中我始终在转换之前将AD7606复位。 但如果没有这种多次复位,我仍遇到了相同问题。 在转换开始后,我没有看到BUSYFRSTDATA标志。 尽管我尝试读取转换结果,但没有任何结果。 我根本没有获得输入。

 

问题可能在哪里 是否需要提供更多信息

結果