已回答假定已回答

AD5754输出问题

wanngmj101 在 2014-3-23 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2014-4-9提供

我的硬件原理图是参考AD5754评估板设计的,现在的问题是AD5754输出不对。

例如,我将输出范围设定为0-5V输出,当给DAC寄存器的通道A写入数据FFFF时,DOUTA的输出是4.91V,离5V相差甚远;写入0000时,DOUTA输出0.49V,离0V相差也远。并且改变写入数据时,输出会改变,但是不是按照标准的公式变化。

          我将输出范围设定为0-10V输入是,也存在同样的问题。不知道是哪个环节出了问题?程序代码是参考官方代码的。硬件图如下:

Capture1.JPG

結果