ADIForum

精华帖汇总——如何选择最适合的放大器?

ADIForum 員工 在 2014-3-24 建立的討論區
最後回覆由zwm於2017-3-27提供

共模抑制比要高!

电源抑制比要高!

要求轨到轨!

输入共模范围答

失调电压必须低!噪声电平很小。。。。。。。

各种参与要求让人头大有木有!还有繁多的放大器分类,如何选择您最合适的放大器?

 

本精华帖汇总,将ADI技术论坛中各种关于放大器选型的技术资料分享、工程师与ADI专家的深度问答汇集,供所有有放大器选型问题的朋友们参考

 

 

ADI运算放大器选型指南

http://ezchina.analog.com/message/11435#11435


 

关于高供电电压差分放大器选型的问题

http://ezchina.analog.com/thread/2071


 

 

关于PGA的选择问题

现在需要对一个模拟信号进行放大,然而用普通的运算放大器的时候受制于电阻的精度,这样活造成很大的误差。请问有没有什么更好的解决办法?果选择PGA的话,PGA好像没有小于1的放大倍数。我期望的放大倍数为0.512.……15

http://ezchina.analog.com/thread/1999


 

低频小信号运放选型

传感器为热释电红外传感器,待提取信号频率0.1~20Hz ,幅度5uV,需要用到两级放大,最好单片能有两个以上通道,请问运放该如何选型?

http://ezchina.analog.com/message/11181#11181


 

 

微信号放大,放大器如何选型啊?

你好。我们最近在做一个项目,是关于光电传感器的,我们用的PSD位置灵敏传感器,可是用的处理电路很糟糕,望@ADI给我们推荐一个合适的放大器,对微小的电流信号(uA级)经过流压变换放大的放大器,谢谢  

http://ezchina.analog.com/message/10709#10709


 

 

100M低通滤波器设计

想请教有缘滤波器是不是达不到这么高的频率?只能采用高阶无源滤波器?

http://ezchina.analog.com/message/11562#11562


 

有源滤波器对运算放大器的要求

你好,我想请教一下有源低通滤波器对运算放大器有什么要求?之前了解,sallen-key电路的的运放带宽大于100Fc就可以了,不知道还有没有其他要求?

我设计的二阶滤波器Fc=1kHz;还请推荐一颗用于滤波器的运放和全差分运放。

http://ezchina.analog.com/message/12761#12761


 

ADI有没有测量电池电量的传感器?

最近需要一个测量电池电量的传感器,电池是24V汽车电池,现在要通过外部传感器监测电池的实时容量,供给ECU采集。输出信号最好是:模拟电压、电阻、电流或者频率信号。

http://ezchina.analog.com/message/10253#10253


 

 

要对250MHz300mV的电压信号放大至少十倍,选择哪款芯片合适?

我现在做一个项目,有一个250MHz300mV的电压信号,要求放大到4V左右,也就是至少十倍,选择那一款运算放大器合适????

http://ezchina.analog.com/message/12412#12412


 

 

10M信号50V正弦放大,应该选什么芯片

输入信号是10M0-5V的正弦信号,要放大成10M0-50V的正弦信号,请问一下,采用什么芯片可以实现。谢谢!

http://ezchina.analog.com/message/11120#11120


 

 

使用交流激励进行应变计测量中,AD8221AD8429哪个更好?

AN-683笔记(使用交流激励进行应变计测量)中,将AD8221更换为AD8429是否会更好?工作温度为-40~125

http://ezchina.analog.com/message/9274#9274


 

 

求一款JFET单运放

求一款JFET单运放,开环增益 > 500 V/mVIb <40pA,电源电压正负15V,温漂小一点更好。

http://ezchina.analog.com/message/12047#12047


 

寻找一款输入共模电压可以大于供电电压的仪表放大器

现在要做一款新的基板,也要用到仪表放大器,但其设计的IN+IN-上的最大共模输入电压要为20V,且由于硬件的原因,该放大器的供电还是只能是正负15V供电……

http://ezchina.analog.com/thread/6468


 

DA板卡输出驱动长电缆放大器如何选型?

我计划设计一个电平比较电路,输入电平范围在±1.5V,希望精度在±5mV甚至更高。计划使用比较器。但这里提供的比较器输入阻抗都在级甚至更低,而我的信号源阻抗是10^12Ω级。如果用电压跟随器转换阻抗,输出阻抗又太低。

此外,如果选用比较器;我的输出准备驱动晶闸管,应该用哪种输出比较合适。

http://ezchina.analog.com/message/12043#12043


 

 

高阻抗电平信号源精密比较用比较器好还是用仪器运放好

http://ezchina.analog.com/message/11974#11974


 

 

求二阶有源滤波器的型号?

求一个二阶有源滤波器的型号,他的负反馈上没有负载,相当于电压跟随器。同相端是RC连接的滤波,反馈上是一个电容。求解,急用!

http://ezchina.analog.com/message/10375#10375

結果