已回答假定已回答

AD9920A寄存器时序配置的问题

黑羽肃霜 在 2014-3-26 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2014-3-27提供

我有关于AD9920A的配置问题。如下:

我参考datasheet中的 1.8 V Circuit Configuration in Legacy Mode (18-Channel Mode)

进行了原理图设计,其中sync引脚接的是高电平,采用内部的SYNC软件复位,已经调通了参考给出的

power up master mode 上电时序,SPI数据也能往下写,但是好像场驱动VPAT,VSEQ,REGION等等无法配置,我用示波器也测量不到我要的时序。

 

 

现有几个不确定的因素想咨询:

 

 

1. AD9920A有一个LEGEN(低有效)引脚,控制legacy mode,我这里是接地了,不知道是不是这个会影响输出的垂直序列配置

2. 这里的VDR_EN我是用单片机的IO口驱动的,而不是用AD自带的GPO功能,从示波器上看,上升沿给出后确实在V1脚能测到有东西出来,但不确定是否可行

3. 之前我给china_support@analog.com去过几封邮件,但是都是石沉大海。论坛里说有AD9920A+KAI02150的CCD 参考方案。我想说在配置场驱动的时序应该有很多借鉴和参考的地方,为什么过去这么多天了还是没有回音呢?

 

 

注: 调试环境是已经layout打板焊接完成,主要的三个器件是Cypress的68013A,AD9920A和SONY的ICX205,目前POWER UP MASTER MODE的商店时序已经调通

結果