已回答假定已回答

AD9954 调制问题

pioneer.liu 在 2014-3-27 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-4-2提供

你好!我们使用DDS芯片AD9954时遇到如下问题:FPGA基带板产生FSK调制方式的2Mbit/S的码流给AD9954,AD9954内部时钟400MHz(20MHz的20倍),若基带板和DDS同源(同一参考晶振)时,DDS输出(100MHz左右)调制谱很好,若不同源,则频谱很差,DDS寄存器由单片机配置,配置为RAM segment和扫频模式来实现FSK调制时现象没有改善,现象大概如此,麻烦帮忙分析一下,谢谢

結果