wangmigooo

ADI中文技术论坛活动季—注册论坛,技术答疑,参与讨论,步步有好礼

wangmigooo 在 2014-4-1 建立的討論區

注册论坛:

放大电路设计,您最关心啥?
       只要您注册ADI中文技术论坛,在"签个到,送您好礼啦"帖子页面签到,即有机会赢得蓝牙音箱一个,还有若干实用书籍等您选哦。
签到内容:
       您所在“城市+城区名/街道名+您最关注的ADI产品(真实关注哦)”(例如:深圳,车公庙,我做电机驱动控制板设计,最关注ADSP CM40x;上海,祖冲之路,我做3G通信,我关注AD9631;北京,上地,我做汽车电子,最关注ADSP BF609在汽车视觉ADAS中的应用......)。 点击了解详情

参与有奖讨论


有奖讨论:

放大电路设计,您最关心啥?
      在我们的电路设计中,常常关注到的运放放大器指标有共模抑制、电源抑制比、轨到轨、阻尼系数、失调电压、噪声电平、失调电压…………
       没有最好,只有最适合!
        放大器设计尤其如此,不同的设计,有不一样的指标诉求。
        在您的电路设计中,您最关注放大器的什么指标?为什么?                 

 

欢迎大家参与探讨,所有有效发言的筒子将有机会赢得超实用的《高速设计技术》! 点击了解详情
参与有奖讨论

 

技术冲关:
模拟知识有奖大冲关

时钟信号常用频率包括以下五项,正确的是哪项?
A. GPS 使用2 pps(脉冲/秒)
B. 有线通信常用8 kHz,一般将该频率称为BITS时钟
C. 同步光(SONET)网络的常用参考时钟是18.44 MHz
D. 无线通信常用125 MHz
E. 以太网的常用参考时钟是122.88 MHz和156.25 MHz                 

 

答案下周公布,所有回答正确的参与者,将有机会获赠相关技术书籍一本!
点击了解详情
参与有奖竞答

奖品展示:

                                                                                                       
高保真蓝牙音箱高速设计技术实用技术书籍
                                        

結果