已回答假定已回答

ADE7753 WGAIN校正

qustdjx 在 2014-3-28 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-4-2提供

您好,ADI专家,我有几个问题请教下。

项目中需要测量:有功能量,视在功能量,有功功率,视在功率,电流,电压,功率常数。

1.

我的测试条件是:

Shunt = 0.001Ω

MeterConstant(imp/Wh) = 10

Base Current: Ib = 5.8 A

Maximum Current: IMAX = 31.3 A

Line Voltage: Vnominal = 224 V

Line Frequency: fl = 50 Hz

 

在通道1采用锰铜分流器输入,“The ADE7753 provides gain and offset compensation for active and apparent energy calibration. Its phase compensation corrects phase error in active, apparent and reactive energy. If a shunt is used, offset and phase calibration may not be required. ”这是不是说不用再进行,Watt offset 和Phase Calibration????是不是说,就不用计算APOS和PHCAL,这两个寄存器默认就OK??

2.Wat Gain的作用仅仅是使CF 更准确的输出吗???

"The WGAIN and WDIV registers can then be used to finely calibrate the CF output."

“The WGAIN register is used to finely calibrate each meter. Cali-brating the WGAIN register changes both CF and AENERGY for a given load condition.”

3.根据 方程式36,

2014年03月27日 - nanshan123456 - nanshan123456的博客

 

不使用WGAIN 也能计算出Wh/LSB ???或者一定要进行WGain的计算??校表流程我知道

基本校表流程
一、计算CFDEN,如有标准表,可直接测量得到CF的期望值
二、进行Watt Gain的校准:可采用CF输出/标准表CF输出的方法;或采用标准源和周期累计模式的方法
三、进行Watt Offset的校准:可采用CF输出/标准表CF输出的方法;或采用标准源和周期累计模式的方法
四、进行Phase的校准:相位校准必须采用标准源
五、进行VRMS、IRMS、VA、VAR的校准:对于AD7753,如需采用CF输出/标准表CF输出,需要外接MCU;建议采用标准源的方法


4.通道1,2 中的Maximum Signal 正负0.5V是指的有效值还是峰值???


結果