已回答假定已回答

模拟知识有奖大冲关——时钟信号常用频率包括以下五项,正确的是哪项?

ADIForum 員工 在 2014-3-28 詢問的問題
最後回覆由bowei181@tom.com於2014-4-22提供

问题:时钟信号常用频率包括以下五项,正确的是

 

A. GPS 使用2 pps(脉冲/秒)

 

B. 有线通信常用8 kHz,一般将该频率称为BITS时钟

 

C. 同步光(SONET)网络的常用参考时钟是18.44 MHz

 

D. 无线通信常用125 MHz

 

E. 以太网的常用参考时钟是122.88 MHz和156.25 MHz

 

(答案下周公布哦,答对者有机会获得实用书籍一本(见下图),本期将添加大家受欢迎的《高速设计技术》为可选书籍。)

QQ图片20140317155705_副本_副本.jpg 6ffb233cjw1eeimt70k9jj20jz0zk46w_副本.jpg

评奖规则:

公布答案后,所有回答正确的参与者最先跟帖说出想要的书籍名字(仅限一本,书籍目录见图片)的,将成为本次活动的获奖者,将免费获赠所要书籍。(名额为一名,先到先得哦)

結果