黑子731

一个老工程师给新毕业大学生的几点建议(转载)

黑子731 在 2014-4-8 建立的討論區
最後回覆由孙治国於2017-1-12提供

作为一个二十年前毕业的大学生,我和现在的许多人一样走过了,迷茫,选择,再迷茫,再选择的过程。现在把我所经历的一些东西写出来,希望给那些站在起跑线的同学们,一些启示吧。

 

  88年高考时报志愿,是我父亲帮我参谋的,前两个志愿报的都是自动化专业,理由很简单,学了这个,家里电视坏了可以自己修理。第三个志愿报的是企业管理,目标是当官,管理者就等于是官么,谁没有当领导者的梦想呢。最后我如愿以偿的进入了自动化专业,进去才发现,那里根本不教电视修理,唯一沾点边的是大三参加了一个收音机组装的活动,还是自费的。九二年毕业后,被分配到了油漆化工厂工作,那时是包分配的,当然家里有关系的话就可以进好的单位,家里找的人给我找的工作,还没这个自然分配的好呢,所以就到这里报到了。一进厂先被分配到仪表班实习,当时班里四个人我都叫他们师傅,也确实是我的师傅,从他们那我学到了很多东西,一开始连二极管,三极管都不知道怎么测试,虽然它们的符号我以烂熟于胸了。为了多学到东西,每次车间来报修,我总是抢先拿起工具包,和师傅一起下车间,为他们打下手,认真观察他们处理问题的方式方法。我平常就和师傅们都搞好关系,绝不介入到他们的纠纷中。三个月后,王师傅当着全班的面就和我说:“你以后别管我叫师傅了,现在很多东西我得跟你学了,就叫王哥吧”。在这之后,4个师傅就变成了4个哥了。从这个过程我想你会有点自己的想法的。

 

建议一:要确立好自己的目标。将来要做什么,达到什么高度,这非常重要。我当时给自己定的目标就是,走技术这条路,学一门手艺,这样将来也许不会大富大贵,但最起码比多数人活得的舒服些。在油漆厂我敢直接到大厂长办公室,站在他面前发表不同意见,在走过的所有公司,都会对我高看一眼,就是因为这个,有“底气”有依仗。我们公司来过一个大学生,他的目标是做企业高管,我就告诉他,你的这个理想我这无法实现,我们这是小公司,你要学的东西这里没有。大公司要的制度,要的是管理,要的是流程,要学这些,你只能去大公司。但是要学一门技术,学一门手艺,我这可以教你。现在很多大学生热衷考公务员,个人觉得有待考量,除非你家里很有根基,否则真的进去说你是“炮灰”有点过分了,只为了眼前一点福利,看得太近了吧。

 

建议二:新到一个地方一定要低调。新毕业学生最易犯的毛病是意气风发,急于表现自己,发表自己的看法,说对了,人家会不以为然,因为这是大家都知道的,可能就你不知道。说错了,就会被看做肤浅。一定要低调的融入,看清形势,偶尔露峥嵘。当其他人真正认可你之后,再发表看法,那时的你即使错了,也有根基了,有资本犯错了。

 

建议三:一定不要把收入作为你选择工作的第一要素。而要把自己的擅长,爱好作为第一要素。这样将来才能更容易达到一定的高度,获得成功。三十岁前的收入并不代表什么,真正收入稳定,要看三十五之后了。

 

建议四:不要被网上那些类似“收入万元,在北京很难生活”等帖子所欺骗。那只是赚人眼球的一种炒作罢了。北京月入二三千,还在打拼的也大有人在。所以,有能力还是到大城市去,那里的天空更宽广。

003.jpg

結果