已回答假定已回答

ADRF6755疑问

power 在 2014-4-15 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-4-18提供

       专家你好  :现在我对6755的文档有些疑问,

1   文档上说基带的四路输入必须通过差分源驱动,标称电平是0.9Vp-p差分,     每个引脚是450mv,应偏置500mv的DC共摸电平,疑问是四路必须是没路450mv的交流电平么?

2    6755的在输入信号时10dbm差分信号的情况下,本振按照文档给的能抑制多少?输出的信号幅度是多少(6755增益全开)

 

 

 

 

3增加新的发现:在调试的过程中发现6755产生了交调产物,我的基带信号是固定的100M,通过调节6755得到我想要的频率,在我要得到40M 的时候(6755的本振是140M)产生了互调,分别是520M  600M     ,请问如何解决?文档上面好像没有说。?请指导

結果