wangmigooo

视频介绍:用于I/O卡和PLC应用的4通道、灵活、可配置、电压和电流输出电路 (CN0229)

wangmigooo 在 2014-4-30 建立的討論區

该电路是一种仅使用两个模拟器件的多通道、灵活的模拟输出解决方案,它满足多通道I/O卡、可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)应用的大部分要求。具有轨到轨缓冲输出的四通道、16nanoDAC+ AD5686R 配合四个工业电流/电压输出驱动器 AD5750-2 使用,可提供所有典型的电流和电压范围的输出,其具有16位分辨率且无失码、0.05%的线性度以及小于0.1%的输出误差。

 

点击播放视频

 

1.png

2.png

3.png

 

 

CN0229电路笔记下载:

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/circuit_notes/CN0229_cn.pdf

 

 

CN0229详细介绍

http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0229/vc.html

結果