wangmigooo

视频介绍:单电源,隔离式,4通道测温电路CN-0287

wangmigooo 在 2014-4-30 建立的討論區

该电路是一款完整的隔离式4通道温度测量电路,针对性能、输入灵活性、稳定性以及低成本而优化。它支持所有类型的热电偶(带冷结补偿),以及电阻高达4 kΩ 的任意类型RTD(电阻温度检测器,双线式、三线式或四线式连接配置)。

 

点击播放视频

 

1.png2.png

3.jpg

 

CN0287电路笔记下载:

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/circuit_notes/CN0287_cn.pdf

 

 

CN0287详细介绍:

 

http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0287/vc.html

結果