rourou

转发一个深度、实用的技术帖——实现ADM3251E与3.3V系统的RS-232接口隔离

rourou 在 2014-4-30 建立的討論區
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2016-12-1提供

随着对处理速度及功耗的需求增长,控制芯片越来越趋向于小体积,低功耗。因此其工作所需的电源电压也降低至3.3V,甚至1.8V。这造成了与5V供电的接口芯片连接时,电平不匹配的问题。

 

RS-232总线标准是最常见的串行通信总线标准之一,主要应用于系统间的通信连接。在一些应用领域,RS-232接口的隔离防护是必须的,ADI公司基于iCoupler磁隔离技术的隔离型RS-232接口收发器ADM3251E,内部集成DC-DC隔离电源,信号隔离通道及RS-232收发器,接口带有±15KV的ESD保护和25KV/us的共模抑制能力,非常适于工作在苛刻的电气环境或频繁插拔RS-232电缆的环境中。

 

ADM3251E的出现替代了之前的光耦隔离方案,减少PCB面积,提高接口稳定性且降低了成本。由于其内部集成有DC-DC隔离电源,因此无需外部分立的DC-DC隔离电源模块供电,提供了单芯片的RS-232接口隔离方案。但值得注意的是,ADM3251E的电源输入引脚VCC,只有在5V输入电压时,才能使芯片内部的DC-DC隔离电源有效,当VCC采用3.3V供电时,芯片内部DC-DC隔离电源无效,此时需要我们外接分立的DC-DC隔离电源模块供电。

 

由于ADM3251E的输入侧Tin引脚是CMOS结构,其输入电压范围是:高电平不低于0.7VCC,低电平不高于0.3VCC,即当5V供电时,输入高电平需高于3.5V,输入低电平需低于1.5V。下面是我搜集的几种简单的电平转换电路,以方便3.3V的控制信号与5V供电的ADM3251E通信。

 

3.3V信号转5V信号

 

1、采用MOSFET

如图1所示,电路由一个N沟道FET和一个上拉电阻构成。在选择R1的阻值时,需要考虑输入的开关速度和R1上的电流消耗。当R1值较小时,可以提高输入开关速度,获取更短的开关时间,但却增大了低电平时R1上的电流消耗。

 

01.jpg

 

图1,采用MOSFET实现3V至5V电平转换

 

2、采用二极管钳位

如图2所示,由于3.3V信号的低电平一般不高于0.5V,当3.3V系统输出低电平时,由于D1的钳位作用,使得5V输出端会得到0.7V~1.2V的低电压,低于ADM3251E的最高不超过1.5V的低电平阈值。当3.3V系统输出高电平时,由于D2的钳位作用,使5V输出端会得到约4V的高电平电压,高于ADM3251E的最低不低于3.5V的高电平阈值。

 

02.jpg

 

图2,采用二极管实现3V至5V电平转换

 

3、采用三极管

如图3所示,当3.3V系统高电平信号输入时,Q1导通,Q2截止,在5V输出端得到5V电压。当3.3V系统低电平信号输入时,Q1截止,Q2导通,在5V输出端得到低电平。此电路同样也适用于5V转3V的情况,只要将上拉的电压换成3.3V即可。

 

03.jpg

 

图3,采用三极管实现3V至5V电平转换

 

以上三种方法比较简单,能够很方便的实现电平转换,但对传输速率有一定的限制,对于9600,19200等常用传输速率,使用这些方法没有问题。也可以采用电压比较器、运算放大器或OC门芯片74HC05来实现3V至5V的电平转换。对于高于100K传输速率的应用,我们可采用一些专门的电平转换芯片,如74LVX4245、SN74LVC164245、MAX3370等,但这些芯片价格偏高。当然,我们也可以采用ADUM1201搭配DC-DC隔离电源模块和RS-232收发器的分立隔离方案,ADUM1201不但能对信号进行隔离,还能够在隔离信号的同时方便的实现3V至5V的电平转换。

 

5V信号转3.3V信号

 

一些3.3V供电的控制芯片能够承受5V的输入电压,但更多的控制芯片只能接受3.3V的输入信号,因此需要将ADM3251E的Rout引脚输出5V信号转为3.3V电平信号。

 

1、采用二极管钳位

如图4所示,利用二极管的钳位作用,将5V电平转换为3.3V电平,R1的作用是限流,但串联了限流电阻R1会降低输入开关的速度。采用此电路时,会通过二极管D1向3.3V电源输入电流,如果电流过高可能会使3.3V电源电压超过3.3V。

 

04.jpg

 

图4,采用二极管钳位作用实现5V至3V电平转换

 

2、采用三极管

如图5所示,三极管在此电路中也起到钳位的作用,且不会将电流引入3.3V电源。

 

图5,采用三极管实现5V至3V电平转换

 

3、采用电阻分压

如图6所示,这应该是最简单的降低电平的方法。

 

05.jpg

 

图6,采用电阻分压实现5V至3V电平转换

 

以上电路能够方便的实现ADM3251E与3.3V供电的控制系统之间的通信。其整体电路图如图7:

10.jpg

图7,ADM3251E与3.3V系统的通信

 

图中采用三极管加上拉电阻升压的方法将3.3V的输入信号拉升到5V,输入到ADM3251E的Tin引脚,而ADM3251E的Rout引脚5V输出信号经电阻分压,转换成3.3V信号输入到以3.3V电源工作的控制器中。

 

需要注意的是,上拉电阻及限流电阻都会不通程度的影响数据传输速率。

 

ADM3251E外围共需6个电容,2个瓷片104电容,和4个电荷泵电容,泵电容是很重要的,用来稳定RS-232的输出信号,保证足够的升压,因此推荐使用耐压16V,0.1uF的电解电容。

 

此外,我们也可以选择采用ADUM1201的分立隔离方案,能够在实现信号隔离的同时实现电平的转换,其电路如图8所示:

 

07.jpg

 

图8,采用ADUM1201实现3.3V控制系统与5V供电的RS-232收发器的隔离通信

 

电平转换在目前的数字电路设计中应用的越来越多,ADUM磁隔离芯片能够在隔离信号的同时,方便的实现电平转换,大大节省了设计时间和PCB体积。ADM3251E内部集成DC-DC隔离电源,在5V电源输入的情况下,内部隔离电源工作,在3.3V电源输入情况下,内部隔离电源不工作,需要外接隔离电源供电,当外接隔离电源时,同样可以实现3.3V的输入信号转为RS-232信号输出的功能。

結果