已回答假定已回答

【急】AD8138相关问题

ting_123 在 2014-5-4 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2014-5-7提供

目前需要设计这样一个功能的电路:无论输入信号的偏置电压是多少(10mV-500mV之间变动,在AD8138的范围内),输出信号的偏置电压都可以设置成一个固定的值(也在AD8138允许输出的共模电压范围之内)。

我的电路是这样的,在AD8138的两个输入端都接上了电容,一个接了地,一个接了信号,如附件图像5所示。

但是目前存在的问题是这样的:上述功能虽然实现了,最终输出结果如附件图37(即第一个附件所示,信号应该是这种形状的),但是把信号放大时却出现了失真(失真是指本来应该平坦的信号现在却一点点往上升),如附件图36所示,进一步放大可以看见这种失真的幅度,如图36所示,这种幅度的失真是不可以忽略的,当观察单个电平时,也有微小的失真如附件图38所示。

 

问题的根源在于我想将输入信号不断变化的偏置电压(即一个直流偏置)去掉,所以在8138的两个输入端都加入了电容,电容值是10uF,独石电容。与其他容值的独石电容和电解电容相比,这是在实际测试中现象最好的了。

 

所以现在我的问题是:

1.想要实现最开始提到的功能能否有其他的电路(不换芯片的前提下)可作参考?

2.如果没有其他的电路,那么该如何解决这种失真的问题?

3.如果上述两个问题都没有答案,那么这个芯片岂不就是只能根据一个确定的信号(指直流偏置确定)来调节最后输出信号的共模电压了?

 

非常感谢您能查看并试着解决我的问题!

結果