已回答假定已回答

关于AD9789的波特率设置问题

engineer电子 在 2014-5-6 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-5-14提供

我的使用中,fDAC是1884.16MHz,旁路掉SRRC和一个半带插值滤波器,之后设置P/Q,使得波特率(即采样率)达到7.9MHz,示波器测过是7.9M,已经调了延迟参数,输出波形是对的,但是输出数据不对,会丢包,当我将波特率设置到7.8M时是可以正常运行的,是否是AD9789的QAM编码器对于输出带宽有限制呢?谢谢各位!

結果