已回答假定已回答

AD9850工作不稳定,经常不能输出

congsp 在 2014-5-7 詢問的問題
最後回覆由Travel於2016-5-8提供

我用了一块AD9850,输入时钟是98MHz,电源电压3.3V,用一个单片机的IO口仿真SPI接口进行控制,单片机的IO直接与AD9850的SPI信号连接。实际使用时,不能保证每次对AD9850发出设置频率指令后都能有输出,经常出现AD9850不执行指令,没有输出的情况。请问可能是什么原因?我查过时序,看上去没有问题。我们用一块没有其它器件的PCB,在上面焊上AD9850以及周边器件,单独进行测试,情况没有变化。请问还有什么可能性?

結果