已回答假定已回答

【急】AD8138在输入信号有直流成分的情况下能否正常输出?

ting_123 在 2014-5-9 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2014-5-12提供

输入信号来自运放AD8022,信号特性……不知该怎么描述,是OFDM信号。频率<100K,幅度在200mV-2V之间浮动,直流偏置也是浮动的。希望输出信号是差分信号,不失真。

AD8138能否处理输入信号有直流成分的情况?或者说在将有直流成分的信号送入AD8138之前如何处理它,才能够让其正确输出呢?

 

芯片手册中的图是不能够实现单端转差分的,也就是说这种情况下,因为输入信号中的直流成分的原因,导致输出的两个端的直流成分不同,即输出信号不能成为差分信号。

 

想到的是通过电容去除直流成分,也就是附件中的电路图了,通过尝试各种容值的电容最终确定为10uF最合适。可是这么做就会使得最终输出信号失真,如附件所示。其他值的电容失真情况更为严重

 

第一个附件是当用示波器200mV档观察到的波形,这种形状是没有任何问题的,如果放大之后还是这样就是正确的。

第二个附件是把刚才的波形放大后看到的情况,此时观察的是在上一个图中文字上面的那一段波形,已经可以清楚的看到失真了

第三个附件是继续放大,可以看出这种失真可以达到40-50mV。这是不容忽略的。

 

输入信号不是纯交流,有直流,要求输出信号是差分,重点。

附件

結果