已回答假定已回答

AD9255 的IMD2 偏大的原因

c-hang 在 2014-5-14 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2014-5-26提供

      项目上遇见AD9255采集15MHz与15.02MHz双音信号(-7dBm)的二阶互调干扰30.02MHz在-75dBm左右,测试发现双音信号功率减小到-20dBm,二阶互调仍然有-75dB左右。无法满足项目技术指标。

      请问IMD2 偏大的原因?

      如何减小IMD2?

     谢谢!!

結果