已回答假定已回答

关于ADF7021的CPOUT脚电压问题

674181023@qq.com 在 2014-5-30 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-6-19提供

      求助!!

       现在遇到一个问题十分困扰。由于之前用过ADF7021,并且能成功实现通信。

但是这次,换了一个控制器stm32f103vet6,把以前的程序移植过来,出现了一个奇怪的现象。当配置ADF7021的寄存器0时,7021的1脚电压VCOIN和42脚CPOUT电压始终为零,但是如果不配置寄存器0,VCOIN的电压又是1.1V左右,很不明白为什么配置寄存器0时会导致CPOUT电压为0V,我的软件完全是移植之前的,时序方面的应该没有问题。起初我怀疑是寄存器没有配置成功,于是我注释掉寄存器0的配置,配置其他寄存器,其他引脚电压又是正常的,只是只要配置寄存器0,CPOUT引脚电压就为0了。实在不知道出现此种现象的原因。芯片资料上说,VCOIN的电压也就是VCO tuning voltage 应该是0.2V至2V,但是我的为什么总是0V呢?就算是VCO没有锁定也应该有电压的。很奇怪,求解答。非常感谢!!

結果