已回答假定已回答

双端转单端 AD8130输出不正常

woshi2 在 2014-6-5 詢問的問題
最後回覆由GTP於2015-1-22提供

在将互补DAC输出转为单端信号的项目中,使用AD8130芯片。发现所有输入和供电都符合要求的情况下,AD8130的输出却为0.9+0.1sinwt类似的波形(噪声非常明显),不知道是怎么回事?换了个芯片还是一样。

     AD8130为单位增益使用,连接如下:+Vs +5V; -Vs 0V; REF 2.5V;PD +5V; FB和OUT短接;IN+/- 分别接的信号为 1.53±0.27sinwt(其为 AD9956的IOUT+/-,接50R电阻到1.8V时的测量电压).

 

希望大家帮忙解答,谢谢

結果